DOCA0172IT-16

Layout dell’interfaccia utente di EcoStruxure Panel Server

Panoramica

L’illustrazione mostra il layout dell’interfaccia utente di Panel Server.

  1. Intestazione

  2. Menu principali

  3. Menu secondari

  4. Area di visualizzazione

  5. Icona del menu contestuale

Intestazione

Nell’intestazione vengono visualizzate le seguenti informazioni nella parte superiore di ogni pagina.

  1. Servizi e stato associato

  2. Nome utente

  3. Elenco a discesa (Lingua, Cambia password, Fine sessione)

Parte intestazione

Descrizione

Nome utente

Il nome utente è SecurityAdmin, un account utente con diritti di amministratore, ad esempio lettura e modifica della configurazione del prodotto, aggiunta o rimozione di dispositivi wireless e accesso ai registri di sistema.

Lingua

Per impostazione predefinita, la lingua della pagina Web è l’inglese (Stati Uniti). Nell’elenco sono disponibili altre lingue.

Cambia password

Fare clic per modificare la password utente (vedere Requisiti per la password).

Logout

Fai clic per uscire dalla sessione di Panel Server.
Si consiglia di uscire da Panel Server quando non è in uso.
L’utente viene disconnesso automaticamente dopo un determinato periodo di tempo di inattività.

Nomi dei servizi

I servizi vengono visualizzati in base al modello di Panel Server:

  • SFTP

  • HTTPS

  • Registrazione dati

  • Servizio cloud

  • Programmazione controllo

  • Servizio e-mail (modello Advanced)

  • Manutenzione dati

Stato del servizio

L’icona visualizza lo stato del servizio:

  • Servizio attivato e operativo

  • Servizio attivato ma non operativo

  • (solo servizio cloud):

    • Configurazione iniziale di Panel Server completa, tuttavia sono necessarie queste azioni aggiuntive: pubblicazione della topologia e associazione di Panel Server lato applicazione cloud.

    • La configurazione remota inviata dall’applicazione cloud non è valida e viene rifiutata da Panel Server. Un errore è registrato nel file di registro di diagnostica automatica come supporto per la risoluzione dei problemi. La pubblicazione dei dati non si avvia. La pubblicazione dei dati, se è in corso, si interrompe. Il feedback viene inviato all’applicazione cloud che ha inviato la configurazione remota.

  • (Tutti i servizi): è stato avviato un riavvio. L’icona diventa verde dopo un ciclo di pubblicazione corretto.

  • Operazione di manutenzione dei dati in corso. Al termine dell’operazione di manutenzione dei dati, il nome del servizio e l’icona di stato scompaiono.

Menu principali

Schede e sottomenu

Le schede e i sottomenu visualizzano i livelli secondari disponibili nel menu principale selezionato. I campi con un’icona a stella rossa devono essere compilati per garantire il comportamento corretto del gateway e dei dispositivi.

Area di visualizzazione

L’area di visualizzazione mostra nei dettagli la scheda o il sottomenu selezionato con tutti i campi correlati.

Icone

Le icone delle funzioni specifiche del contesto visualizzate dipendono dal menu selezionato.

Icona Azione

Aprire il menu contestuale.

Chiudere il menu contestuale.

Nelle pagine Impostazioni, salvare le modifiche alle impostazioni e applicarle su Panel Server. Utilizzabile per aggiornare un set di parametri coerente tramite più pagine Web.

  • Se si lascia vuoto un campo obbligatorio, il campo viene evidenziato in rosso.

  • Se si immettono caratteri non appropriati in un campo, il campo viene evidenziato in rosso.

Nelle pagine Impostazioni, salvare le modifiche delle impostazioni senza applicare la configurazione su Panel Server.

Icona contestuale:

  • Nelle pagine Impostazioni, annullare le modifiche alle impostazioni per tornare alle ultime impostazioni salvate.

  • Nelle pagine Comunicazione di rete ripristinare le impostazioni di configurazione della comunicazione di rete. Consente di riapplicare l’elenco completo delle impostazioni salvate in precedenza.

Andare alla pagina di manutenzione del dispositivo selezionato.

Andare alla pagina delle impostazioni del dispositivo selezionato.

Andare alla pagina delle misurazioni in tempo reale del dispositivo selezionato.

Andare alla pagina di gestione dati del dispositivo selezionato.

Andare alla pagina delle tendenze.

Andare alla pagina di monitoraggio e controllo del dispositivo selezionato.

Eliminare un dispositivo. Confermare la rimozione nel messaggio popup.

Icone di monitoraggio e controllo

Icona Descrizione

Il dispositivo è collegato.

Il dispositivo non è collegato.

Il valore di misurazione dei dati è obsoleto o non valido.

Icone di tendenza (Homepage)

Le icone relative alle tendenze sono visualizzate nella Homepage in base alle tendenze di consumo.

Icona Descrizione

Il consumo dell’utenza (ad esempio, l’elettricità) o di un determinato utilizzo (ad esempio, l’illuminazione) è in aumento.

Il consumo dell’utenza (ad esempio, l’elettricità) o di un determinato utilizzo (ad esempio, l’illuminazione) è in diminuzione.

 

Se la velocità di consumo non cambia, non viene visualizzata alcuna icona.

Icone di allarme

Icona Descrizione

Visualizzazione allarme di gravità elevata.

Scomparsa dell’allarme di gravità elevata.

Visualizzazione allarme di gravità media.

Scomparsa dell’allarme di gravità media.

Visualizzazione allarme di gravità bassa.

Scomparsa dell’allarme di gravità bassa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?