DOCA0172PT-19

Esquema da interface do utilizador do EcoStruxure Panel Server

Descrição geral

A ilustração mostra o esquema da interface do utilizador do Panel Server.

  1. Cabeçalho

  2. Menus principais (Os menus principais apresentados dependem do modelo. A imagem mostra um modelo Panel Server Advanced.)

  3. Submenus

  4. Ícone para fechar ou expandir o painel esquerdo

  5. Zona de visualização

  6. Ícone do menu de contexto

Cabeçalho

O cabeçalho apresenta as seguintes informações na parte superior de cada página.

  1. Nome do Panel Server

  2. Data, hora e fuso horário selecionados

  3. Lista pendente de estado do serviço.

  4. Nome da conta do utilizador

  5. Lista pendente das definições da conta do utilizador (Idioma, Alterar palavra-passe, Terminar sessão)

O ícone de manutenção de dados é apresentado à esquerda da lista Estado do serviço quando a operação de manutenção de dados está em curso. O ícone desaparece quando a operação de manutenção de dados for concluída.

Parte do cabeçalho

Descrição

A

Nome do Panel Server

O nome introduzido em Definições > Geral > Identificação

B

Data, hora e fuso horário selecionado

Data no formato MM/DD/AAAA

Hora no formato de 12 horas (AM ou PM) correto para o fuso horário selecionado (mostrado entre parênteses). O fuso horário é definido em Definições > Geral > Data e hora

C

Lista pendente Estado do serviço

Um ícone apresenta o estado geral dos serviços. Se todos os serviços estiverem corretos, o ícone é apresentado a verde. Se pelo menos um dos serviços da lista apresentar um estado laranja ou vermelho, o ícone será apresentado a laranja ou a vermelho. Clicar no nome do serviço permite-lhe aceder à página de definições desse serviço.

Consulte Lista de estados de serviço para obter mais detalhes da lista.

D

Nome da conta do utilizador

O nome da conta do utilizador é SecurityAdmin, uma conta de utilizador com direitos de administrador, por exemplo, ler e alterar a configuração do produto, adicionar ou remover dispositivos sem fios, aceder a registos do sistema.

E

Lista pendente das definições da conta do utilizador

  • Idioma: Por predefinição, o idioma da página Web é o inglês (E.U.A.). Estão disponíveis outros idiomas na lista.

  • Alterar palavra-passe: Clique para alterar a palavra-passe do utilizador (consulte os requisitos da palavra-passe).

  • Terminar sessão: Clique para terminar sessão no Panel Server.
    É recomendável terminar sessão no Panel Server quando este não estiver a ser utilizado.
    Será desligado automaticamente após 60 minutos.

Lista de estados de serviço (pormenor)

Os serviços na lista são apresentados consoante o modelo Panel Server:

  • SFTP

  • HTTPS

  • Amostragem de dados

  • Serviço em nuvem

  • Agendamento de controlo

  • Serviço de e-mail (modelo Advanced)

Um ícone apresenta o estado de cada serviço:

  • Serviço ativado e operacional

  • Serviço ativado, mas inoperacional

  • Para o serviço na nuvem:

    • A configuração inicial do Panel Server está concluída. No entanto, estas ações adicionais são necessárias: publique a topologia e associe o Panel Server no lado da aplicação na nuvem.

    • Uma configuração remota está em curso. O ícone muda para verde quando a configuração remota é aplicada com sucesso e o primeiro ciclo de publicação é bem-sucedido.

    • A configuração remota enviada pela aplicação na nuvem é inválida e é rejeitada pelo Panel Server. Um erro é registado no ficheiro de registo de diagnóstico automático para auxiliar na resolução de problemas. A publicação de dados não é iniciada. Se a publicação de dados estiver em curso, será interrompida. Os comentários são enviados para a aplicação em nuvem que enviou a configuração remota.

  • Todos os serviços: Foi iniciado um reinício.

Menus principais

Cartões e submenus

Os cartões mostram subníveis para os seguintes menus principais:

  • Definições

  • Manutenção

Os submenus apresentam os níveis disponíveis na placa selecionada ou no menu principal.

Zona de visualização

A zona de visualização mostra os cartões ou o submenu selecionado em pormenor com todos os campos relacionados. Os campos com um ícone de estrela vermelha devem ser preenchidos para ajudar a garantir o comportamento correto do gateway e dos dispositivos.

Página do dispositivo

  1. Imagem do dispositivo (dependendo do dispositivo)

  2. Nome do dispositivo

  3. Ícones com ligações para outras páginas relacionadas com o dispositivo

    • Ligação para a página Monitorização e controlo do dispositivo.
    • Ligação para a página Tendências do dispositivo.
    • Ligação para a página Definições do dispositivo.
    • Ligação para a página Gestão de dados do dispositivo.
    • Ligação para a página Manutenção do dispositivo.

    Eliminar um dispositivo. Confirme a remoção na mensagem de pop-up.

  4. Informações do dispositivo, incluindo (dependendo do dispositivo e das definições)

    • Modelo do dispositivo

    • Revisão de firmware

    • Número de série

    • RF-ID (dispositivos sem fios)

    • Utilização

    • Produto

    • Zona

    • Estado da ligação (com ícone)

Menu de contexto

Os ícones de função específicos do contexto apresentados dependem do menu selecionado.

Ícone Ação

Abre o menu de contexto.

Nas páginas Definições, guarde as alterações das definições e aplique-as no Panel Server. Permite atualizar um conjunto consistente de parâmetros através de várias páginas Web.

  • Se um campo obrigatório for deixado em branco, o campo é realçado a vermelho.

  • Se forem introduzidos carateres inadequados num campo, o campo é realçado a vermelho.

Nas páginas Definições, guarde as alterações das definições sem aplicar a configuração no Panel Server.

Ícone de contexto:

  • Nas páginas Definições, cancele as alterações das definições para regressar para as últimas definições guardadas.

  • Nas páginas Comunicação de rede, restaure as definições da configuração de comunicação de rede. Permite aplicar novamente a lista completa de definições guardadas anteriormente.

Fecha o menu de contexto.

Ícones de monitorização e controlo

Ícone Descrição

O dispositivo está ligado.

O dispositivo não está ligado.

O estado de ligação dispositivo está desatualizado ou é inválido

O valor de medição de dados está desatualizado ou é inválido.

Ícones de tendências (página inicial)

Os ícones de tendências são apresentados na Página inicial, dependendo das tendências de consumo.

Ícone Descrição

O consumo do produto (por exemplo, eletricidade) ou de uma utilização selecionada (por exemplo, iluminação) está a aumentar.

O consumo do produto (por exemplo, eletricidade) ou de uma utilização selecionada (por exemplo, iluminação) está a aumentar.

 

Não é apresentado qualquer ícone se a taxa de consumo não estiver a mudar.

Ícones de modelos personalizados

Ícone Descrição

A versão personalizada do modelo tem um formato obsoleto.

 

Nenhum ícone é apresentado se a versão do modelo personalizado tiver o formato mais recente.

Ícones de nível de gravidade do alarme

A gravidade de um alarme é indicada por um ícone nas seguintes páginas Web:

  • Notificações (modelo avançado)

  • Monitorização e controlo > Alarmes ativos

NOTA: O desaparecimento de alarmes só é apresentado em Notificações
Ícone Descrição

Aspeto do alarme de gravidade elevada.

Desaparecimento do alarme de gravidade elevada.

Aspeto do alarme de gravidade média.

Desaparecimento do alarme de gravidade média.

Aspeto do alarme de gravidade baixa.

Desaparecimento do alarme de gravidade baixa.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.