DOCA0172ES-20

Diseño de la interfaz de usuario del EcoStruxure Panel Server

Descripción general

La ilustración muestra el diseño de la interfaz de usuario de Panel Server.

  1. Encabezado

  2. Menús principales (los menús principales que se muestran dependen del modelo. La imagen ilustra un modelo Panel Server Advanced).

  3. Submenús

  4. Un icono para contraer o expandir el panel izquierdo.

  5. Zona de visualización

  6. Icono de menú contextual

Encabezado

En el encabezado situado en la parte superior de cada página se muestra la información siguiente.

  1. Nombre de Panel Server

  2. La fecha, hora y zona horaria seleccionadas.

  3. La lista desplegable Estado del servicio.

  4. El nombre de cuenta de usuario.

  5. Lista desplegable Configuración de cuentas de usuario (Idioma, Cambiar contraseña, Cerrar sesión)

El icono de mantenimiento de datos se muestra a la izquierda de la Lista de estado de servicio cuando se está realizando una operación de mantenimiento de datos. El icono desaparecerá cuando se complete la operación de mantenimiento de datos.

Parte del encabezado

Descripción

A

Nombre de Panel Server

El nombre introducido en Configuración > General > Identificación

B

Fecha, hora y zona horaria seleccionada

Fecha con el formato MM/DD/AAAA

Hora en formato de 12 horas (AM o PM) para la zona horaria seleccionada (se muestra entre paréntesis). La zona horaria se establece en Configuración > General > Fecha y hora

C

Lista desplegable Estado del servicio

Un icono muestra el estado general de los servicios. Si todos los servicios son correctos, el icono es verde. Si al menos uno de los servicios de la lista muestra un estado naranja o rojo, el icono es naranja o rojo. Al hacer clic en el nombre del servicio, se le redirige a la página de configuración de dicho servicio.

Consulte la sección Lista de estado de servicio para obtener más información sobre la lista.

D

Nombre de cuenta de usuario

El nombre de cuenta de usuario es SecurityAdmin, una cuenta de usuario con derechos de administrador, como leer y cambiar la configuración del producto, añadir o eliminar dispositivos inalámbricos, y acceder a los registros del sistema.

E

Lista desplegable Configuración de cuenta de usuario

  • Idioma: El idioma predeterminado de la página web es inglés (EE. UU.). Hay otros idiomas disponibles en la lista.

  • Cambiar contraseña: Haga clic para cambiar la contraseña de usuario (consulte Requisitos de la contraseña).

  • Cerrar sesión: Haga clic para cerrar sesión en el Panel Server.
    Se recomienda cerrar sesión en el Panel Server cuando no se utilice.
    La sesión se cerrará automáticamente al cabo de 60 minutos.

Lista de estado de servicio (detalle)

Los servicios de la lista se muestran según el modelo del Panel Server:

  • SFTP

  • HTTPS

  • Muestreo de datos

  • Servicio en la nube

  • Programación de control

  • Servicio de correo electrónico (modelo Advanced)

Un icono muestra el estado de cada servicio:

  • Servicio activado y operativo

  • Servicio activado pero no operativo

  • Para el servicio en la nube:

    • la configuración inicial del Panel Server se ha completado; sin embargo, se necesitan estas acciones adicionales: publicar la topología y asociar el Panel Server en la aplicación en la nube.

    • Se está realizando una configuración remota. El icono cambia a verde cuando la configuración remota se aplica correctamente y se completa un primer ciclo de publicación.

    • La configuración remota enviada por la aplicación en la nube no es válida y el Panel Server la rechaza. Se registra un error en el archivo de registro de autodiagnóstico para ayudar en la solución de problemas. La publicación de datos no se inicia. Si la publicación de datos está en curso, se detiene. La retroalimentación se envía a la aplicación en la nube que envió la configuración remota.

  • Todos los servicios: se ha iniciado un reinicio.

Menús principales

Tarjetas y submenús

Las tarjetas muestran subniveles para los siguientes menús principales:

  • Configuración

  • Mantenimiento

Los submenús muestran los niveles disponibles en la tarjeta seleccionada o en el menú principal.

Zona de visualización

La zona de visualización muestra las tarjetas o el submenú seleccionado en detalle con todos los campos relacionados. Los campos con un icono de estrella roja deben rellenarse para contribuir a garantizar el correcto comportamiento de la pasarela y los dispositivos.

Página Dispositivo

  1. Imagen del dispositivo (según el dispositivo)

  2. Nombre del dispositivo

  3. Iconos con enlaces a otras páginas relacionadas con el dispositivo

    • Enlace a la página Supervisión y control del dispositivo.
    • Enlace a la página Tendencias del dispositivo.
    • Enlace a la página Configuración del dispositivo.
    • Enlace a la página Gestión de datos del dispositivo.
    • Enlace a la página Mantenimiento del dispositivo.

    Eliminar un dispositivo. Confirme la eliminación en el mensaje emergente.

  4. Información del dispositivo, que incluye (según el dispositivo y la configuración)

    • Modelo de dispositivo

    • Revisión de firmware

    • Número de serie

    • RF-ID (dispositivos inalámbricos)

    • Uso

    • Producto

    • Zona

    • Estado de la conexión (con icono)

Menú contextual

Los iconos de funciones específicas del contexto mostrados dependen del menú seleccionado.

Icono Acción

Abra el menú contextual.

En las páginas de Configuración, guarde los cambios de configuración y aplíquelos en el Panel Server. Puede usarse para actualizar un conjunto constante de parámetros en varias páginas web.

  • Si un campo obligatorio se deja en blanco, el campo se resalta en rojo.

  • Si se introducen caracteres no válidos en un campo, el campo se resalta en rojo.

En las páginas de Configuración, guarde los cambios de configuración sin aplicar la configuración en el Panel Server.

Icono contextual:

  • En las páginas de Configuración, cancele los cambios de configuración para volver a la última configuración guardada.

  • En las páginas de Comunicación de red, restaure los ajustes de la configuración de comunicación de red. Se utiliza para volver a aplicar la lista completa de ajustes guardados anteriormente.

Cierre el menú contextual.

Iconos de supervisión y control

Icono Descripción

El dispositivo está conectado.

El dispositivo no está conectado.

El estado de la conexión del dispositivo es obsoleto o no es válido.

El valor de medición de datos está desactualizado o no es válido.

Iconos de tendencias (página Inicio)

Los iconos de tendencias se muestran en la página Inicio dependiendo de las tendencias de consumo.

Icono Descripción

El consumo del producto básico (por ejemplo, electricidad) o un uso seleccionado (por ejemplo, iluminación) está aumentando.

El consumo del producto básico (por ejemplo, electricidad) o un uso seleccionado (por ejemplo, iluminación) está disminuyendo.

 

No se muestra ningún icono si la tasa de consumo no cambia.

En el gráfico circular Por consumo (período 1 comparado con el período 2), se indica una diferencia entre el consumo total del suministro principal y las cargas totales.

Iconos de modelos personalizados

Icono Descripción

La versión del modelo personalizado tiene un formato obsoleto.

 

No se muestra ningún icono si la versión del modelo personalizado tiene el formato más reciente.

Iconos de gravedad de alarma

La gravedad de una alarma se indica mediante un icono en las siguientes páginas web:

  • Notificaciones (modelo Advanced)

  • Supervisión y control > Alarmas activas

NOTA: La desaparición de las alarmas solo se muestra en Notificaciones
Icono Descripción

Aparición de alarma de alta gravedad.

Desaparición de alarma de alta gravedad.

Aparición de alarma de gravedad media.

Desaparición de alarma de gravedad media.

Aparición de alarma de baja gravedad.

Desaparición de alarma de baja gravedad.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.