DOCA0172DE-19

Aufbau der Benutzeroberfläche des EcoStruxure Panel Server

Überblick

Die Abbildung zeigt den Aufbau der Benutzeroberfläche des Panel Server.

  1. Kopfzeile

  2. Hauptmenüs (Die angezeigten Hauptmenüs hängen vom jeweiligen Modell ab. Die Abbildung zeigt ein Panel Server Advanced-Modell.)

  3. Untermenüs

  4. Symbol zum Ein- oder Ausblenden des linken Fensterbereichs

  5. Anzeigebereich

  6. Symbol für das Kontextmenü

Kopfzeile

In der Kopfzeile werden oben auf jeder Seite die folgenden Informationen angezeigt.

  1. Name des Panel Server

  2. Datum, Uhrzeit und ausgewählte Zeitzone

  3. Dropdown-Liste des Dienststatus

  4. Name des Benutzerkontos

  5. Dropdown-Liste der Benutzerkontoeinstellungen (Sprache, Passwort ändern, Abmelden)

Das Datenpflegesymbol wird links neben der Dienststatusliste angezeigt, wenn gerade ein Datenpflegevorgang durchgeführt wird. Das Symbol verschwindet, sobald die Datenpflege abgeschlossen ist.

Kopfzeile

Beschreibung

A

Name des Panel Server

Der Name, der unter Einstellungen > Allgemein > Identifikation eingegeben wurde.

B

Datum, Uhrzeit und ausgewählte Zeitzone

Datum im Format MM/DD/YYYY

Zeit im 12-Stunden-Format (AM oder PM) gemäß der ausgewählten Zeitzone (in Klammern angegeben). Die Zeitzone wird unter Einstellungen > Allgemein > Datum und Uhrzeit festgelegt.

C

Dropdown-Liste des Dienststatus

Ein Symbol zeigt den allgemeinen Status der Dienste an. Wenn alle Dienste OK sind, ist das Symbol grün. Wenn mindestens einer der Dienste in der Liste einen orangefarbenen oder roten Status aufweist, wird das Symbol orange oder rot angezeigt. Wenn Sie auf den Dienstnamen klicken, gelangen Sie zur Einstellungsseite für den betroffenen Dienst.

Siehe Dienststatusliste für detaillierte Informationen zur Liste.

D

Name des Benutzerkontos

Der Benutzername lautet SecurityAdmin - ein Benutzerkonto mit Administratorrechten, z. B. Lesen und Ändern der Produktkonfiguration, Hinzufügen oder Entfernen von Wireless-Geräten, Zugriff auf Systemprotokolle.

E

Dropdown-Liste der Benutzerkontoeinstellungen

  • Sprache: Die Sprache der Webseite ist standardmäßig Englisch (USA). Weitere Sprachen sind in der Liste verfügbar.

  • Passwort ändern: Klicken Sie hier, um das Benutzerpasswort zu ändern (siehe Passwortanforderungen).

  • Abmelden. Klicken Sie hier, um sich von der Panel Server-Sitzung abzumelden.
    Es wird empfohlen, sich beim Panel Server abzumelden, wenn er nicht verwendet wird.
    Nach 60 Minuten werden Sie automatisch abgemeldet.

Dienststatusliste (Detail)

Die Dienste in der Liste werden in Abhängigkeit vom Panel Server-Modell angezeigt:

  • SFTP

  • HTTPS

  • Datenerfassung

  • Cloud-Service

  • Kontrollzeitpläne

  • E-Mail-Dienst (Advanced-Modell)

Ein Symbol zeigt den Status der einzelnen Dienste an:

  • Dienst aktiviert und betriebsbereit

  • Dienst aktiviert, aber nicht betriebsbereit

  • Für den Cloud-Service:

    • Die Erstkonfiguration des Panel Server ist abgeschlossen, es sind jedoch folgende zusätzliche Aktionen erforderlich: Veröffentlichen Sie die Topologie und ordnen Sie den Panel Server auf der Cloud-Anwendungsseite zu.

    • Eine dezentrale Konfiguration wird durchgeführt. Das Symbol wird grün, sobald die Fernkonfiguration erfolgreich angewendet wurde und ein erster Veröffentlichungszyklus erfolgreich war.

    • Die von der Cloud-Anwendung gesendete dezentrale Konfiguration ist ungültig und wird vom Panel Server abgelehnt. Ein Fehler wird in der Autodiagnose-Protokolldatei protokolliert, um die Fehlerbehebung zu erleichtern. Die Datenveröffentlichung wird nicht gestartet. Wenn die Datenveröffentlichung läuft, wird sie angehalten. Eine Rückmeldung wird an die Cloud-Anwendung gesendet, die die dezentrale Konfiguration gesendet hat.

  • Alle Dienste: Ein Neustart wurde initiiert.

Hauptmenüs

Karten und Untermenüs

Karten zeigen Unterebenen für die folgenden Hauptmenüs an:

  • Einstellungen

  • Wartung

In den Untermenüs werden die für die jeweils ausgewählte Karte bzw. das jeweils ausgewählte Hauptmenü verfügbaren Ebenen angezeigt.

Anzeigebereich

Der Anzeigebereich zeigt die Karten bzw. das ausgewählte Untermenü detailliert mit allen zugehörigen Feldern an. Felder mit einem roten Sternsymbol müssen ausgefüllt werden, um das ordnungsgemäße Verhalten des Gateways und der Geräte zu gewährleisten.

Geräteseite

  1. Geräteabbild (je nach Gerät)

  2. Gerätename

  3. Symbole mit Links zu anderen gerätespezifischen Seiten

    • Link zur Seite Überwachung und Steuerung des Geräts
    • Link zur Seite Trendverfolgung des Geräts
    • Link zur Seite Einstellungen des Geräts
    • Link zur Seite Datenverwaltung des Geräts
    • Link zur Seite Wartung des Geräts

    Löschen eines Geräts. Bestätigen Sie das Entfernen in der Popup-Meldung.

  4. Geräteinformationen, einschließlich (je nach Gerät und Einstellungen)

    • Gerätemodell

    • Firmwareversion

    • Seriennummer

    • RF-ID (Wireless-Geräte)

    • Nutzung

    • Medium (Verbrauchsgut)

    • Zone

    • Verbindungsstatus (mit Symbol)

Kontextmenü

Welche kontextspezifischen Funktionssymbole angezeigt werden, hängt vom ausgewählten Menü ab.

Symbol Aktion

Öffnet das Kontextmenü.

Speichert die Einstellungsänderungen auf den Seiten der Einstellungen und wendet sie auf den Panel Server an. Ermöglicht die Aktualisierung eines konsistenten Parametersatzes über mehrere Webseiten.

  • Wenn ein Pflichtfeld leer bleibt, wird das Feld rot hervorgehoben.

  • Wenn unzulässige Zeichen in ein Feld eingegeben werden, wird das Feld rot hervorgehoben.

Speichert die Einstellungsänderungen auf den Seiten der Einstellungen, ohne die Konfiguration auf den Panel Server anzuwenden.

Kontextsymbol:

  • Bricht die Einstellungsänderungen auf den Seiten der Einstellungen ab, um zu den zuletzt gespeicherten Einstellungen zurückzukehren.

  • Stellt die Einstellungen der Netzwerkkommunikationskonfiguration auf den Seiten der Netzwerkkommunikation wieder her. Wird verwendet, um die vollständige Liste der zuvor gespeicherten Einstellungen erneut anzuwenden.

Schließt das Kontextmenü.

Überwachungs- und Steuerungssymbole

Symbol Beschreibung

Das Gerät ist verbunden.

Das Gerät ist nicht verbunden.

Der Verbindungsstatus des Geräts ist veraltet oder ungültig.

Der Datenmesswert ist veraltet oder ungültig.

Trendverfolgungssymbole (Startseite)

Die Trendverfolgungssymbole werden je nach Verbrauchstrends auf der Startseite angezeigt.

Symbol Beschreibung

Der Verbrauch des Produkts (z. B. Strom) oder eine bestimmte Nutzung (z. B. Beleuchtung) nimmt zu.

Der Verbrauch des Produkts (z. B. Strom) oder eine bestimmte Nutzung (z. B. Beleuchtung) nimmt ab.

 

Es wird kein Symbol angezeigt, wenn sich die Verbrauchsrate nicht ändert.

Benutzerdefinierte Modellsymbole

Symbol Beschreibung

Die benutzerdefinierte Modellversion weist ein veraltetes Format auf.

 

Es wird kein Symbol angezeigt, wenn die benutzerdefinierte Modellversion das neueste Format aufweist.

Alarmschweregrad-Symbole

Der Schweregrad eines Alarms wird auf den folgenden Webseiten durch ein Symbol angegeben:

  • Benachrichtigungen (Advanced-Modell)

  • Überwachung und Steuerung > Aktive Alarme

HINWEIS: Das Verschwinden von Alarmen wird nur in Benachrichtigungen angezeigt.
Symbol Beschreibung

Auftreten eines Alarms mit hohem Schweregrad

Verschwinden des Alarms mit hohem Schweregrad

Auftreten eines Alarms mit mittlerem Schweregrad

Verschwinden des Alarms mit mittleren Schweregrad

Auftreten eines Alarms mit niedrigem Schweregrad

Verschwinden des Alarms mit niedrigem Schweregrad

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.