DOCA0172FR-20

Présentation de l’interface utilisateur de EcoStruxure Panel Server

Présentation

L’illustration suivante représente l’interface utilisateur de Panel Server.

  1. En-tête

  2. Menus principaux (Les menus principaux affichés dépendent du modèle. L'illustration correspond à un modèle Panel Server Advanced.)

  3. Sous-menus

  4. Icône permettant de réduire ou de développer le volet gauche

  5. Zone d’affichage

  6. Icône de menu contextuel

En-tête

L’en-tête affiche les informations suivantes en haut de toutes les pages.

  1. Nom du Panel Server

  2. Date, heure et fuseau horaire sélectionné

  3. Liste déroulante d'états du service.

  4. Nom du compte utilisateur

  5. Liste déroulante des paramètres de compte utilisateur (Langue, Modifier le mot de passe, Déconnexion)

L'icône de maintenance des données s'affiche à gauche de la liste État du service lorsque l'opération de maintenance des données est en cours. L'icône disparaît lorsque l’opération de maintenance des données est terminée.

Zone d’en-tête

Description

A

Nom du Panel Server

Nom entré dans Paramètres > Général > Identification

B

Date, heure et fuseau horaire sélectionné

Date au format MM/JJ/AAAA

Heure au format 12 heures (AM ou PM) correspondant au fuseau horaire sélectionné (indiqué entre parenthèses). Le fuseau horaire est sélectionné dans Paramètres > Général > Date et heure

C

Liste déroulante d'états du service

Une icône indique l'état général des services. Si tous les services sont OK, l'icône est verte. Si au moins un des services de la liste affiche un état orange ou rouge, l'icône est orange ou rouge. Cliquez sur le nom du service pour accéder à la page des paramètres de ce service.

Consultez la Liste des états de service pour plus de détails sur la liste.

D

Nom du compte utilisateur

Le nom du compte utilisateur est SecurityAdmin, un compte utilisateur disposant de droits d'administrateur tels que la lecture et la modification de la configuration du produit, l'ajout et la suppression d'appareils sans fil et l'accès aux journaux système.

E

Liste déroulante des paramètres de compte utilisateur

  • Langue: La langue par défaut des pages Web est l’anglais (États-Unis). D’autres langues sont disponibles dans la liste.

  • Modifier le mot de passe: Cliquez sur ce bouton pour modifier le mot de passe utilisateur (reportez-vous aux Exigences liées au mot de passe).

  • Déconnexion: Cliquez sur ce bouton pour vous déconnecter de la session Panel Server.
    Il est recommandé de se déconnecter de Panel Server lorsqu’il n’est pas utilisé.
    Vous êtes automatiquement déconnecté au bout de 60 minutes.

Liste des états de service (détail)

Les services affichés dans la liste dépendent du modèle de Panel Server :

  • SFTP

  • HTTPS

  • Échantillonnage des données

  • Service cloud

  • Planification du contrôle

  • Service e-mail (modèle Advanced)

Une icône indique l'état de chaque service :

  • Service activé et opérationnel

  • Service activé mais inopérant

  • Pour le service cloud :

    • La configuration initiale de Panel Server est terminée, mais ces actions supplémentaires sont nécessaires : publication de la topologie et association de Panel Server du côté de l’application cloud.

    • Une configuration distante est en cours. L'icône devient verte lorsque la configuration distante est correctement appliquée et qu'un premier cycle de publication a réussi.

    • La configuration distante envoyée par l'application cloud n'est pas valide et elle est rejetée par le Panel Server. Une erreur est consignée dans le fichier journal d'autodiagnostic pour aider au dépannage. La publication des données ne démarre pas. Si la publication des données est en cours, elle s’arrête. Des commentaires sont envoyés à l’application cloud qui a envoyé la configuration distante.

  • Tous les services : Un redémarrage a été initié.

Menus principaux

Cartes et sous-menus

Les cartes affichent les sous-niveaux des menus principaux suivants :

  • Paramètres

  • Maintenance

Les sous-menus affichent les niveaux disponibles sous la carte ou le menu principal sélectionné(e).

Zone d’affichage

La zone d'affichage affiche le détail des cartes ou du sous-menu sélectionné, avec tous les champs associés. Les champs avec une icône en forme d’étoile rouge doivent être renseignés afin de garantir le comportement correct de la passerelle et des équipements.

Page d'équipement

  1. Image de l'équipement (selon l'équipement)

  2. Nom de l’équipement

  3. Icônes avec des liens vers d'autres pages relatives à l'équipement

    • Lien vers la page Surveillance et contrôle de l'équipement.
    • Lien vers la page Tendances de l'équipement.
    • Lien vers la page Paramètres de l'équipement.
    • Lien vers la page Gestion des données de l'équipement.
    • Lien vers la page Maintenance de l'équipement.

    Supprimer un équipement. Confirmez la suppression dans le message contextuel.

  4. Informations sur l'équipement, y compris (en fonction de l'équipement et des paramètres) :

    • Modèle du produit

    • Version du micrologiciel

    • Numéro de série

    • RF-ID (appareils sans fil)

    • Usage

    • Produit

    • Zone

    • Etat de connexion (avec icône)

Menu contextuel

Les icônes de fonction contextuelles dépendent du menu sélectionné.

Icône Action

Ouvre le menu contextuel.

Sur les pages Paramètres, enregistre les modifications apportées aux paramètres et les applique à Panel Server. Permet de mettre à jour un ensemble cohérent de paramètres sur plusieurs pages Web.

  • Si un champ obligatoire n’est pas renseigné, il s’affiche en surbrillance rouge.

  • Si vous saisissez des caractères interdits dans un champ, il s’affiche en surbrillance rouge.

Sur les pages Paramètres, enregistre les modifications apportées aux paramètres sans appliquer la configuration à Panel Server.

Icône contextuelle :

  • Sur les pages Paramètres, annule les modifications apportées aux paramètres et rétablit les derniers paramètres enregistrés.

  • Sur les pages Communication réseau, restaure les paramètres de configuration de la communication réseau. Permet de réappliquer l’ensemble des paramètres précédemment enregistrés.

Ferme le menu contextuel.

Icônes de surveillance et de contrôle

Icône Description

L’équipement est connecté.

L’équipement n’est pas connecté.

Le statut de connexion de l'équipement n'est pas à jour ou n'est pas valide

La valeur de mesure des données n’est pas à jour ou n’est pas valide.

Icônes de tendance (page Accueil)

Les icônes de tendance s’affichent sur la page Accueil en fonction des tendances de consommation.

Icône Description

La consommation du produit (par exemple, l’électricité) ou une utilisation sélectionnée (par exemple, l’éclairage) augmente.

La consommation du produit (par exemple, l’électricité) ou une utilisation sélectionnée (par exemple, l’éclairage) diminue.

 

Aucune icône ne s’affiche si le taux de consommation ne change pas.

Dans le diagramme à secteurs Par usage (période 1 comparée à la période 2), indique une différence entre la consommation totale du Général/Arrivée et le total des charges.

Icônes de modèles personnalisés

Icône Description

La version de modèle personnalisé présente un format obsolète.

 

Aucune icône n'est affichée si la version du modèle personnalisé présente le format le plus récent.

Icônes de sévérité des alarmes

La sévérité d'une alarme est indiquée par une icône dans les pages Web suivantes :

  • Notifications (modèle Advanced)

  • Surveillance et contrôle > Alarmes actives

NOTE: La disparition des alarmes n'est affichée que dans les notifications
Icône Description

Apparition d’alarme de sévérité élevée.

Disparition d’alarme de sévérité élevée.

Apparition d’alarme de sévérité moyenne.

Disparition d’alarme de sévérité moyenne.

Apparition d’alarme de sévérité faible.

Disparition d’alarme de sévérité faible.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.