EIO0000005725.00

Date and Time

Réglez l'horloge du produit.

Fonction

Description

Date/Time

Lorsque le serveur NTP est désactivé, réglez la date et l'heure sur le produit.

Timezone

Sélectionnez le fuseau horaire (région) dans lequel le produit est utilisé.

Synchronized with NTP Server

Choisissez de régler l'heure de manière à ce qu'elle soit synchronisée avec un serveur NTP.

Par défaut : Disable

NTP Server

Configurez le serveur NTP.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?