Utilisation du navigateur Web
Ce produit affiche l'écran d'un serveur Web sur l'intranet à l'aide d'un navigateur Web dédié.
Cette section décrit comment utiliser le navigateur dédié à ce produit.
|
Nº |
Description |
|---|---|
|
1 |
Affiche le titre de la page du serveur Web. Si la page n'a pas de titre, son URL est affichée à la place. Lorsque le navigateur n'est pas utilisé, la barre de titre en haut de l'écran est masquée. |
|
2 |
Chaque fois que vous touchez l'icône Changer de serveur, la page du serveur Web affichée change. |
|
3 |
Revenir à la page précédente. |
|
4 |
Aller à la page suivante. |
|
5 |
L'icône Arrêter le chargement apparaît pendant le chargement de la page du serveur Web. Appuyez sur l'icône pour interrompre l'opération de chargement. |
|
6 |
Rechargez la page du serveur Web. Appuyez sur l'icône Actualiser et, lorsque le chargement commence, l'icône se transforme en icône Arrêter le chargement. |
|
7 |
Allez à la page de démarrage. Pour configurer la page de démarrage, consultez Start Page. |
|
8 |
Appuyez sur l'icône de menu pour ouvrir le sous-menu A. |
|
9 |
Touchez l'icône Changer de serveur pour ouvrir le sous-menu B, dans lequel vous pouvez sélectionner le serveur Web à afficher. |
|
10 |
Appuyez sur l'icône Zoom pour ouvrir le sous-menu C, où vous pouvez régler le niveau de zoom de 25 à 500%. Le paramètre par défaut est [100%]. Appuyez sur l'icône de réinitialisation (D) pour ramener le grossissement à sa valeur par défaut. |
|
11 |
Appuyez sur l'icône Paramètres pour afficher les System Settings. Pour plus d'informations, consultez Menu Paramètres système. |
|
12 |
Affiche la page du serveur Web sélectionnée. Pour faire défiler l'écran du navigateur dans la direction souhaitée, faites glisser votre doigt sur l'écran tactile. Pour effectuer un zoom avant ou arrière, pincez n'importe quelle zone de l'écran. |
|
13 |
Touchez l'écran pour afficher ces boutons de défilement. Si vous souhaitez masquer ces flèches, modifiez les paramètres dans System Settings > Browser. Pour plus d'informations, consultez Browser. |
Lorsque le serveur utilise un certificat auto-signé, la boîte de dialogue 'Server's certificate not trusted' apparaît lors de la connexion initiale. En appuyant sur le bouton OK, ce message n'apparaîtra plus.
Clavier logiciel
Si le clavier logiciel est activé, un clavier virtuel s'affiche lorsque vous touchez une zone de saisie du navigateur.
Vous pouvez changer de type de clavier en touchant l'icône de l'engrenage.
La touche SHOW/HIDE permet d'afficher ou de masquer la zone d'affichage des caractères.