EIO0000005729.00

使用网络浏览器

本产品使用专用网络浏览器显示内网网络服务器设备的屏幕。

本节介绍如何使用本产品的专用浏览器。

编号

说明

1

显示网络服务器页面的标题。如果页面没有标题,则会显示其 URL。

不使用浏览器时,屏幕顶部的标题栏会隐藏。

2

每次触摸切换服务器图标时,显示的网络服务器页面都会发生变化。

3

返回上一页。

4

转到下一页。

5

当网络服务器页面正在加载时,会出现停止加载图标。触摸该图标可中断加载操作。

6

重新加载网络服务器页面。触摸刷新图标,当加载操作开始时,图标将变为停止加载图标。

7

转到起始页面。要配置起始页面,请参阅 Start Page

8

触摸菜单图标打开子菜单 A。

9

触摸更改服务器图标打开子菜单 B,在此可选择要显示的网络服务器。

10

触摸缩放图标打开子菜单 C,在这里可以调整缩放级别,从 25% 到 500%。默认设置为[100%]。触摸重置图标 (D) 可将放大率恢复为默认值。

11

触摸设置图标可显示 System Settings。有关详细信息,请参阅 系统设置菜单

12

显示所选网络服务器页面。

要在浏览器屏幕上向所需方向滚动,请在触摸屏上滑动手指。要放大或缩小,请在屏幕的任意区域捏合或展开。

13

触摸屏幕可显示这些滚动按钮。

如果要隐藏这些箭头,请更改 System Settings > Browser 中的设置。有关详细信息,请参阅 Browser

当服务器使用自签名证书时,初始连接时会出现消息对话框 "Server's certificate not trusted"。触摸 OK 按钮将阻止该信息再次出现。

软件键盘

如果启用了软件键盘,当触摸浏览器上的输入区域时,虚拟键盘就会弹出。

您可以通过触摸齿轮图标切换键盘类型。

SHOW/HIDE 键在显示和隐藏字符输入显示区域之间切换。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?