EIO0000005725.00

Power Saving

Fonction

Description

Mode

Définissez l'état de l'écran de veille lorsque le temps défini dans le champ Timer s'écoule. La sélection de Backlight off permet d'éteindre le rétroéclairage.

Par défaut : None

Timer

Définissez la durée (1 à 300 minutes) d'inactivité (aucune opération tactile) avant que l'économiseur d'écran ne démarre.

Par défaut : 0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?