EIO0000005729.00

Power Saving

功能

说明

Mode

设置 Timer 字段中定义的时间结束后的屏幕保护程序状态。选择 Backlight off,关闭背光。

默认: None

Timer

设置屏幕保护程序启动前不活动 (无触摸操作) 的持续时间 (1 至 300 分钟)。

默认: 0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?