EIO0000005725.00

Voyant d'état (DEL avant)

Après la mise sous tension, l'indication d'état normal par le voyant DEL est : voyant rouge > orange clignote> voyant vert.

Couleur Indicateur Fonctionnement IHM
Vert Allumé En service/hors ligne
Clignote (ON/OFF toutes les 3 secondes) Rétroéclairage éteint*1
Orange Clignote Logiciel en cours de démarrage
Rouge Allumé L'équipement est allumé.
- Éteint L'équipement est éteint.

*1 Indiquez Backlight off dans les System Settings. Pour plus d'informations, consultez Power Saving.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?