EIO0000005729.00

状态 LED (前部 LED)

通电后,LED 的正常状态指示为: 红灯 > 闪烁橙色 > 绿灯。

颜色 指示灯 HMI 操作
绿色 ON 运行中/脱机
闪烁 (每 3 秒开/关一次) 背光灯关闭*1
橙色 闪烁 软件启动
红色 ON 电源接通。
- OFF 断电状态。

*1 在 System Settings 中指定 Backlight off。有关信息,请参阅 Power Saving

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?