Procédure d'installation
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION
OU D'ARC ELECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
| AVIS |
|---|
|
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
- Assurez-vous que le joint est correctement enfoncé
dans la rainure qui longe le périmètre du châssis du
cadre de l'écran.NOTE: Utilisez toujours le joint d'installation puisque celui-ci absorbe les vibrations en plus de repousser les liquides. Pour la procédure pour remplacer le joint d'installation, reportez vous à la section Remplacement du joint d'installation.
- Selon Dimensions de découpe du panneau, ouvrez un
trou de montage sur le panneau et attachez le produit au panneau à
partir de l'avant.
NOTE: Ce produit est équipé d'un dispositif anti-chute situé sur le dessus afin d'éviter qu'il ne tombe. Insérez la partie inférieure du produit dans l'ouverture du panneau, puis insérez la partie supérieure tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage.
- Insérez les attaches d'installation dans les ouvertures
du support en haut, en bas, à gauche et à droite, puis serrez
les vis M4 petit à petit, en alternant les vis positionnées
en diagonale.NOTE: Le couple nécessaire est de 0,7 N•m (6,2 lb-in).
Nombre d'attaches d'installation
Le nombre d'attaches d'installation pour chaque modèle est le suivant.
10 pouces panoramique, 12 pouces panoramique Haut - 2, Bas - 2 15 pouces panoramique, 19 pouces panoramique Haut - 3, Bas - 3, Gauche - 1, Droite - 1
DANGER