EIO0000004205.07

4G 网络

通过附加此接口单元和 SIM 卡,本产品可以连接 4G 网络。

注:
  • 请使用与您所在国家的频率相匹配的接口单元和 SIM 卡。

  • 根据所在国的法律、法规和标准使用本产品。

  • 本产品/附件未取得射频相关标准或认证。如果您所在国家需要这些标准和认证,请取得。


装箱物品

  1. 4G 蜂窝网络接口

  2. 天线

  3. 4G mini PCIe 卡


天线规格


规格

 

欧盟、亚洲和日本型号

美国型号

产品编号

HMIYP6MP4GE

HMIYP6MP4GU

SIM 卡类型

micro SIM 3FF, 12 x 15 mm


4G

 

欧盟、亚洲和日本型号

美国型号

标准

4G LTE:3GPP Release 9, E-UTRA, FDD, MIMO

频段

MPCI-L2104

频段 20 (800 MHz),

频段 5 (850 MHz),

频段 8 (900 MHz),

频段 3 (1,800 MHz),

频段 1 (2,100 MHz),

频段 7 (2,600 MHz)

MPCI-L200:

频段 17 (700 MHz),

频段 5 (850 MHz),

频段 4 (1,700 MHz),

频段 2 (1,900 MHz),

频段 7 (2,600 MHz)

链接速度*1

最大 150 Mb/s DL, 50 Mb/s UL

*1 这些值取决于您的服务提供商,此产品与基站之间的距离以及当前的流量。


3G

 

欧盟、亚洲和日本型号

美国型号

标准

3G UMTS/HSDPA/HSUPA:3GPP Release 8, DC-HSPA+, UTRA, FDD

频段

MPCI-L210:

频段 5 (850 MHz),

频段 8 (900 MHz),

频段 2 (1,900 MHz),

频段 1 (2,100 MHz)

MPCI-L200:

频段 5 (850 MHz),

频段 8 (900 MHz),

频段 4 (AWS, 即 1,700 MHz),

频段 2 (1,900 MHz),

频段 1 (2,100 MHz)

链接速度*1

HSDPA cat.24, 最大 42 Mb/s DL,

HSUPA cat.6, 最大 5.6 Mb/s UL

HSDPA cat.14, 最大 21 Mb/s DL,

HSUPA cat.6, 最大 5.6 Mb/s UL

*1 这些值取决于您的服务提供商,此产品与基站之间的距离以及当前的流量。

注: 2G 通信 (GSM) 不可用。

附加 4G mini PCIe 卡和 SIM 卡

小心
通信失败
请勿给所有连接的通讯端口造成太大压力。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
  1. 卸下 4G 网络接口上 4G mini PCIe 卡安装区域的两颗螺丝。
  2. 将 4G mini PCIe 卡连接到插槽中。
  3. 从上方压住 4G mini PCIe 卡,并使用在步骤 1 中卸下的螺钉将其固定。
    注:
    • 建议使用1号十字螺丝刀。

    • 需要 0.2 N•m (1.77 lb-in) 的力矩。

  4. 如下图所示,将天线电缆连接器牢固插入 4G mini PCIe 卡上的连接器。从接口上方看,将左侧电缆连接器插入连接器1,将右侧电缆连接器插入连接器2。
  5. 沿箭头方向滑动 SIM 卡卡槽的保护盖将其打开。
    注: 请勿使用 4G mini PCIe 卡背面的 SIM 卡座。
  6. 将 SIM 卡插入插槽。
  7. 关闭保护盖并沿箭头方向滑动将其锁定。
    注: 取出、插入或更换 SIM 卡时,必须将 4G 网络重置为出厂默认设置。从4G 网络设置执行步骤 1。
  8. 将此接口连接到产品。仅在将产品安装到面板上后才连接天线。

    请不要让手、身体或其它物件挡住天线区域。这可能会造成通讯干扰。

    您可以上下左右改变天线的方向。

    您可以使用以下可选电缆将天线连接到面板的外部。

    4G 网络延长天线电缆 (3 m ):HMIYP6CB4G3M

    使用可选电缆时,面板开口的尺寸如下。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.