EIO0000004203.07

Celular 4G

Si sujeta esta unidad de interfaz y una tarjeta SIM, este producto se puede conectar a la red 4G.

NOTA:
  • Use la unidad de interfaz y la tarjeta SIM que coincidan con la frecuencia en su país.

  • Utilice este producto de conformidad con las leyes, los reglamentos y las normas de su país.

  • Este producto/accesorio no ha obtenido normas o certificaciones relacionadas con la radiofrecuencia. Obténgalas si son exigidas por las normas y certificaciones de su país.


Contenido del paquete

  1. Interfaz de Celular 4G

  2. Antena

  3. Tarjeta PCIe mini 4G


Tamaño de la antena


Especificaciones

 

Modelo para la UE, Asia y Japón

Modelo para EE.UU.

Número del producto

HMIYP6MP4GE

HMIYP6MP4GU

Tipo de tarjeta SIM

micro SIM 3FF, 12 x 15 mm


4G

 

Modelo para la UE, Asia y Japón

Modelo para EE.UU.

Norma

4G LTE: 3GPP Versión 9, E-UTRA, FDD, MIMO

Banda

MPCI-L2104:

Banda 20 (800 MHz),

Banda 5 (850 MHz),

Banda 8 (900 MHz),

Banda 3 (1800 MHz),

Banda 1 (2100 MHz),

Banda 7 (2600 MHz)

MPCI-L200:

Banda 17 (700 MHz),

Banda 5 (850 MHz),

Banda 4 (1700 MHz),

Banda 2 (1900 MHz),

Banda 7 (2600 MHz)

Velocidad de enlace*1

Hasta 150 Mb/s DL, 50 Mb/s UL

*1 Estos valores dependen de su proveedor del servicio, la distancia entre este producto y la estación de base, y el tráfico actual.


3G

 

Modelo para la UE, Asia y Japón

Modelo para EE.UU.

Norma

3G UMTS/HSDPA/HSUPA: 3GPP Versión 8, DC-HSPA+, UTRA, FDD

Banda

MPCI-L210:

Banda 5 (850 MHz),

Banda 8 (900 MHz),

Banda 2 (1900 MHz),

Banda 1 (2100 MHz)

MPCI-L200:

Banda 5 (850 MHz),

Banda 8 (900 MHz),

Banda 4 (AWS, p. ej., 1700 MHz),

Banda 2 (1900 MHz),

Banda 1 (2100 MHz)

Velocidad de enlace*1

HSDPA cat.24, hasta 42 Mb/s DL,

HSUPA cat.6, hasta 5,6 Mb/s UL

HSDPA cat.14, hasta 21 Mb/s DL,

HSUPA cat.6, hasta 5,6 Mb/s UL

*1 Estos valores dependen de su proveedor del servicio, la distancia entre este producto y la estación de base, y el tráfico actual.

NOTA: No se dispone de la comunicación 2G (GSM).

Conexión de las tarjetas PCIe mini de 4G y SIM

ATENCIÓN
PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN
No sobrecargue los puertos de comunicación de las conexiones.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  1. Quite dos tornillos del área de instalación de la tarjeta PCIe mini de 4G en la interfaz de celular 4G.
  2. Introduzca la tarjeta PCIe mini de 4G en la ranura.
  3. Empuje la tarjeta PCIe 4 desde arriba y sujétela con los tornillos que se quitaron en el paso 1.
    NOTA:
    • Se recomienda utilizar un destornillador Phillips #1.

    • El par de apriete necesario es de 0,2 N•m (1,77 lb-in).

  4. Enchufe el conector del cable de la antena en el conector de la tarjeta PCIe mini de 4G, tal y como se muestra a continuación. Mirando desde la parte de arriba de la interfaz, enchufe el conector del cable en el lado izquierdo al conector 1 y el conector del cable en el lado derecho al conector 2.
  5. Deslice la cubierta de la bandeja de la tarjeta SIM en la dirección de la flecha para abrirla.
    NOTA: No utilice la bandeja de la tarjeta SIM en la parte posterior de la tarjeta PCIe mini 4G.
  6. Inserte la tarjeta SIM en la ranura.
  7. Cierre la cubierta y deslícela en la dirección de la flecha para bloquearla.
    NOTA: Cuando retire, inserte o sustituya la tarjeta SIM, el Celular 4G debe restablecerse en su configuración predeterminada de fábrica. En Configuración de Celular 4G, lleve a cabo el paso 1.
  8. Conecte esta interfaz al producto. Conecte la antena solamente después de colocar el producto en el panel.

    No bloquee el área de la antena de con la mano, el cuerpo u otros objetos. Puede producir interferencias en las comunicaciones.

    Puede cambiar la dirección de las antenas hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.

    Puede conectar la antena en la parte exterior del panel usando el siguiente cable opcional.

    Cable de antena extendido de Celular 4G (3 m): HMIYP6CB4G3M

    Cuando se usa el cable opcional, las dimensiones de la abertura del panel son las siguientes.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.