EIO0000004201.07

Front USB

Active/désactive le port USB avant sur le Display Module.

Par défaut : Off (désactiver)

NOTE:
  • Si l'USB avant est activé, le risque d'accès non autorisé et d'infection par logiciel malveillant augmente. Désactivez l'USB avant après l'utilisation.

  • Sur les modèles sans port USB avant, ce paramètre est désactivé.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.