EIO0000004203.07

Front USB

Habilita y desactiva el puerto USB frontal en el Display Module.

Conf. por defecto: Off (Desactivar)

NOTA:
  • Si el USB frontal está habilitado, aumenta el riesgo de accesos no autorizados y una infección de software malicioso. Desactive el USB frontal después de utilizarlo.

  • Esta configuración está desactivada en los modelos sin un puerto USB frontal.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.