EIO0000004205.07

Front USB

启用/禁用显示模块上的前 USB 端口。

默认:Off(禁用)

注:
  • 如果启用前USB,则未经授权访问和感染恶意软件的风险会增加。请在使用后禁用前USB。

  • 在没有前USB端口的型号中,此设置被禁用。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.