EIO0000005085.01

Contenuto della confezione

L'apparato è stato confezionato con la massima attenzione alla qualità. In presenza di eventuali danni o qualora si riscontrasse la mancanza di alcuni componenti contattare immediatamente il rivenditore locale.

Box Module

Verificare che tutti gli articoli elencati qui siano presenti nella confezione:

  1. Harmony P6 Basic Box x 1

  2. Morsetto serracavo USB (Tipo A) x 2 set (2 mollette e 2 fascette)

  3. Morsetto serracavo USB (Tipo C) x 1 set (1 molletta e 1 fascetta)

  4. Connettore di alimentazione CC x 1

  5. Viti M4 x 4 (per installare il Display Module)

Panel Type

Verificare che tutti gli articoli elencati qui siano presenti nella confezione:

  1. Harmony P6 Basic Model x 1

  2. Guarnizione d'installazione (fissata al prodotto) x 1

  3. Dispositivo di fissaggio dell'installazione (per installare sul pannello):

    4 pezzi (per modelli da 12 pollici, 10 pollici wide e 12 pollici wide)

    8 pezzi (per modelli da 15 pollici, 15 pollici wide, 19 pollici wide e 22 pollici wide)

  4. Morsetto serracavo USB (Tipo A) x 2 set (2 mollette e 2 fascette)

  5. Morsetto serracavo USB (Tipo C) x 1 set (1 molletta e 1 fascetta)

  6. Connettore di alimentazione CC x 1

Revisione e codice QR del prodotto

È possibile identificare la versione dell'apparato (PV) e la versione software (SV) dalla targhetta del prodotto.

Con il codice QR sulla targhetta del prodotto si può controllare anche il contenuto del presente manuale. Verificare la posizione del seguente codice QR e fare riferimento al manuale.

  1. Questo marchio indica che è possibile fare riferimento ai requisiti di cablaggio in questo manuale usando il codice QR. Fare riferimento a Cablaggio dell'alimentazione.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.