EIO0000005084.01

Contenido del paquete

Este panel ha sido embalado cuidadosamente, prestando especial atención a la calidad. No obstante, si descubriese que falta algún elemento o está dañado, póngase en contacto inmediatamente con su distribuidor local.

Box Module

Compruebe que todos los artículos indicados aquí estén incluidos en el paquete:

  1. Harmony P6 Basic Box x 1

  2. Abrazadera del cable USB (Tipo A) x 2 juegos (2 pinzas y 2 bridas)

  3. Abrazadera del cable USB (Tipo C) x 1 juego (una pinza y una brida)

  4. Conector de alimentación de CC x 1

  5. Tornillos M4 x 4 (para instalar el módulo de visualización)

Panel Type

Compruebe que todos los artículos indicados aquí estén incluidos en el paquete:

  1. Harmony P6 Basic Model x 1

  2. Junta de instalación (unida a este producto) x 1

  3. Piezas de sujeción (para instalar en in panel):

    4 piezas (para modelos de 12 pulgadas, 10 pulgadas Ancho y 12 pulgadas Ancho)

    8 piezas (para modelos de 15 pulgadas, 15 pulgadas Ancho, 19 pulgadas Ancho y 22 pulgadas Ancho)

  4. Abrazadera del cable USB (Tipo A) x 2 juegos (2 pinzas y 2 bridas)

  5. Abrazadera del cable USB (Tipo C) x 1 juego (una pinza y una brida)

  6. Conector de alimentación de CC x 1

Revisión del producto y código QR

Se puede identificar la versión del producto (PV) y la versión del software (SV) en la etiqueta del producto.

También puede comprobar el contenido de este manual utilizando el código QR en la etiqueta del producto. Verifique la ubicación del código QR a continuación y consulte el manual.

  1. Esta marca indica que puede consultar los requisitos de cableado de este manual mediante el código QR. Consulte la sección Cableado de la fuente de alimentación.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.