EIO0000005085.01

RS-422/485 isolato x 2

Contenuto della confezione

  1. Supporto del modulo RS-422/485

  2. Vite M3 x 3

  3. Vite M.2 x 1

  4. Scheda RS-422/485 M.2

  5. Foglio isolante

Specifiche

  1. COM4

  2. COM3

Numero prodotto

HMIYP6M2R42P2

Trasmissione asincrona

RS-422 (isolato) x 2, RS-485 (isolato) x 2

Lunghezza dati

7 o 8 bit

Bit di stop

1 o 2 bit

Parità

Nessuno, dispari o pari

Controllo di flusso

Controllo flusso del software: Xon/Xoff

Controllo automatico della direzione

Impostazioni necessarie. Fare riferimento a Impostazione porta.

Cancellazione dell'eco

Sempre abilitato

Velocità di trasmissione dati

2.400...115.200 bps

Connettore

D-Sub 9 pin (maschio)

ID chiave M.2

Chiave B

L'interfaccia seriale è isolata. I terminali SG (massa segnale) e FG (massa telaio) non sono collegati all'interno dell'apparato. Quando il connettore Interfaccia seriale è D-Sub, collegare il cavo FG all’involucro.

PERICOLO
SCOSSA ELETTRICA E INCENDIO
Nel caso si utilizzi il terminale SG per collegare un dispositivo esterno a questo prodotto:
  • Verificare che non si crei un anello di terra quando si configura il sistema.
  • Quando il dispositivo esterno non è isolato, collegare il terminale SG all'apparecchiatura remota.
  • Collegare il terminale SG a una connessione sicura di massa, per ridurre il rischio di danneggiare il circuito.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
ATTENZIONE
PERDITA DI COMUNICAZIONE
  • Non caricare con sollecitazioni eccessive le porte di comunicazione di tutte le connessioni.
  • Fissare saldamente i cavi di comunicazione sulla parete del pannello o del cabinet.
  • Utilizzare un connettore D-Sub a 9 pin con viti per connettore.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
NOTA: Da usare nei limiti della corrente nominale.

Assegnazione dei pin

RS-422: Connettore spinotto D-Sub a 9 pin

Lato modulo:

N° pin

RS-422

Nome segnale

Direzione

Descrizione

1

TxD-

Uscita

Invio dati -

2

TxD+

Uscita

Invio dati +

3

RxD+

Ingresso

Ricezione dati +

4

RxD-

Ingresso

Ricezione dati -

5

SG

Massa del segnale (isolato)

6

NC

Connessione assente

7

NC

Connessione assente

8

NC

Connessione assente

9

NC

Connessione assente

Involucro

FG

Massa telaio

Vite a martinetto (#4-40 UNC):


RS-485: Connettore spinotto D-Sub a 9 pin

Lato modulo:

N° pin

RS-485

Nome segnale

Direzione

Descrizione

1

Data-

Ingresso/Uscita

Dati di comunicazione-

2

Data+

Ingresso/Uscita

Dati di comunicazione+

3

NC

Connessione assente

4

NC

Connessione assente

5

SG

Massa del segnale (isolato)

6

NC

Connessione assente

7

NC

Connessione assente

8

NC

Connessione assente

9

NC

Connessione assente

Involucro

FG

Massa telaio

Vite a martinetto (#4-40 UNC):

Installazione del modulo RS-422/485

  1. Scollegare l'alimentazione dal Box Module.

  2. Toccare l'alloggiamento o il collegamento di terra (non l'alimentazione) per scaricare la carica elettrostatica dal proprio corpo.

  3. Rimuovere le 3 viti sul lato anteriore del Box Module.

  4. Rimuovere la copertura opzionale dell'interfaccia.

  5. Posizionare il foglio isolante sulla scheda.

  6. Inserire la vite M.2 nel foro della scheda M.2 RS-422/485.

  7. Inserire la scheda RS-422/485 M.2 nell'apposito vano del prodotto.

  8. Spingere la scheda RS-422/485 M.2 e stringerla con la vite M.2.

    NOTA:
    • Si consiglia di usare un cacciavite a stella n°1.

    • La coppia necessaria è 0,2 N•m (1,77 lb-in).

  9. Collegare il cavo della porta del supporto del modulo RS-422/485 alla presa della scheda RS-422/485 M.2.

  10. Fissare il supporto del modulo RS-422/485 sul prodotto e stringere con le viti M3.

    NOTA: La coppia necessaria è 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  11. Posizionare la copertura opzionale dell'interfaccia sul Box Module.

  12. Fissare la copertura opzionale dell'interfaccia sul Box Module con le viti.

    NOTA: La coppia necessaria è 0,3 N•m (2,7 lb-in).

Impostazione porta

Quando si usano le RS-422/485 isolate x 2 occorre la resistenza di terminazione. Configurare facendo riferimento alla tabella seguente. Anche la commutazione tra RS-485 e RS-422 è configurata con i microinterruttori.

MICROINTERRUTTORE

OFF

ON

Descrizione

1

Normale

Terminazione (120 ohm)

Predefinito: OFF per COM3

2

Normale

Terminazione (120 ohm)

Predefinito: OFF per COM4

3

RS–485

RS–422

Predefinito: OFF

4

Non utilizzato (disattivato)

Predefinito: OFF

Oltre alle impostazioni del microinterruttore, in Gestione dispositivi di Windows® si devono impostare anche le porte.

NOTA: Con questa impostazione si attiva automaticamente il controllo automatico della direzione.
  1. Aprire Gestione periferiche di Windows®.

  2. Aprire Ports.

  3. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla porta a cui è assegnata RS-485 o RS-422.

  4. Selezionare Properties e aprire la scheda Port Settings.

  5. Selezionare la casella di controllo RS-485.

    NOTA:
    • Selezionare la casella di controllo RS-485 anche per RS-422.

    • Non modificare le impostazioni diverse da RS-485.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.