EIO0000005084.01

RS-422/485 aislada x 2

Contenido del paquete

  1. Soporte para módulo RS-422/485

  2. Tornillo M3 x 3

  3. Tornillo M.2 x 1

  4. Tarjeta M.2 RS-422/485

  5. Plancha aislante

Especificaciones

  1. COM4

  2. COM3

Número del producto

HMIYP6M2R42P2

Transmisión asíncrona

RS-422 (aislada) x 2, RS-485 (aislada) x 2

Longitud de los datos

7 o 8 bits

Bit de parada

1 o 2 bits

Paridad

Ninguno, par o impar

Control de flujo

Control de flujo por software: Xon/Xoff

Control automático de dirección

Ajustes necesarios. Consulte Configuración del puerto.

Cancelación de eco

Siempre activado

Velocidad de transmisión de los datos

2400...115200 bps

Conector

D-Sub de 9 pines (macho)

M.2 Clave ID

Clave B

La interfaz en serie está aislada. Los terminales SG (toma de tierra de señalización) y FG (toma a tierra del bastidor) están conectados dentro de este producto. Si el conector de la interfaz en serie es D-Sub, conecte el cable de FG a la carcasa.

PELIGRO
INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA
Cuando use el terminal SG para conectar un dispositivo externo a este producto:
  • Asegúrese de que no se crea un bucle de tierra al configurar el sistema.
  • Conecte el terminal SG al equipo remoto cuando el dispositivo externo no está aislado.
  • Conecte el terminal de SG a una conexión a tierra conocida y fiable para reducir el riesgo de daños en el circuito.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ATENCIÓN
PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN
  • No sobrecargue los puertos de comunicación de las conexiones.
  • Sujete con firmeza los cables de comunicación a la pared del panel o al armario.
  • Utilice un conector D-Sub de 9 pines con tornillos sin fin.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
NOTA: Usar dentro de la corriente nominal.

Asignación de pines

RS-422: Conector de enchufe D-Sub de 9 pines

Costado del módulo:

N.º del pin

RS-422

Nombre de la señal

Dirección

Descripción

1

TxD-

Salida

Enviar datos -

2

TxD+

Salida

Enviar datos +

3

RxD+

Entrada

Recibir datos +

4

RxD-

Entrada

Recibir datos -

5

SG

Toma de tierra de señalización (aislada)

6

NC

Sin conexión

7

NC

Sin conexión

8

NC

Sin conexión

9

NC

Sin conexión

Carcasa

FG

Toma a tierra del bastidor

El tornillo sin fin recomendado es #4-40 (UNC).


RS-485: Conector de enchufe D-Sub de 9 pines

Costado del módulo:

N.º del pin

RS-485

Nombre de la señal

Dirección

Descripción

1

Data -

Entrada/Salida

Datos de comunicación -

2

Data+

Entrada/Salida

Datos de comunicación +

3

NC

Sin conexión

4

NC

Sin conexión

5

SG

Toma de tierra de señalización (aislada)

6

NC

Sin conexión

7

NC

Sin conexión

8

NC

Sin conexión

9

NC

Sin conexión

Carcasa

FG

Toma a tierra del bastidor

El tornillo sin fin recomendado es #4-40 (UNC).

Instalación del módulo RS-422/485

  1. Desconecte la fuente de alimentación del Box Module.

  2. Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para descargar la energía electrostática de su cuerpo.

  3. Retire los 3 tornillos de la parte frontal del Box Module.

  4. Retire la cubierta opcional para la interfaz.

  5. Coloque la plancha aislante sobre el tablero.

  6. Inserte el tornillo M.2 en la ranura de la tarjeta M.2 RS-422/485.

  7. Inserte la tarjeta M.2 RS-422/485 en la ranura del producto.

  8. Empuje la tarjeta M.2 RS-422/485 y apriétela con el tornillo M.2.

    NOTA:
    • Se recomienda utilizar un destornillador Phillips #1.

    • El par de apriete necesario es de 0,2 N•m (1,77 lb-in).

  9. Conecte el cable del puerto del soporte del módulo RS-422/485 a la toma de la tarjeta M.2 RS-422/485.

  10. Sujete el soporte del módulo RS-422/485 al producto y apriételo con tornillos M3.

    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  11. Coloque la cubierta de la interfaz opcional en el Box Module.

  12. Fije la cubierta de la interfaz opcional en el Box Module con los tornillos.

    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,3 N•m (2,7 lb-in).

Configuración del puerto

Se requiere una configuración del resistor de terminación cuando usa RS-422/485 aislada x 2. Consulte la siguiente tabla para realizar la configuración. La conmutación entre RS-485 y RS-422 también se configura con el interruptor DIP.

Conmutador DIP

OFF

ON

Descripción

1

Normal

Terminación (120 ohm)

Conf. por defecto: OFF para COM3

2

Normal

Terminación (120 ohm)

Conf. por defecto: OFF para COM4

3

RS-485

RS-422

Conf. por defecto: OFF

4

No utilizado (desactivado)

Conf. por defecto: OFF

Junto con la configuración de los interruptores DIP, ambos puertos también deben configurarse en el Administrador de dispositivos de Windows®.

NOTA: El control de dirección automático se activa automáticamente con este ajuste.
  1. Abra el Administrador de dispositivos de Windows®.

  2. Abra Ports.

  3. Haga clic derecho en el puerto al que está asignado RS-485 o RS-422.

  4. Seleccione Properties y abra la pestaña Port Settings.

  5. Seleccione la casilla RS-485.

    NOTA:
    • Seleccione la casilla RS-485 incluso para RS-422.

    • No cambie ninguna configuración que no sea RS-485.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.