7IT02-0423-03

Tipo inibizione (Tipo inib.)

È possibile configurare il tipo di inibizione a seconda del sistema senza messa a terra con varie linee di alimentazione.

Per questo parametro sono disponibili due valori:

Valore Descrizione
Int. (predefinito) Durante lo stato di inibizione, il relè del dispositivo viene scollegato dalla rete esterna. Quando l'iniezione è abilitata, viene avviata automaticamente una verifica automatica prima di tornare alla schermata di monitoraggio dell'isolamento predefinita.
Est. Durante lo stato di inibizione, il relè del dispositivo viene collegato alla rete esterna. Quando l'iniezione è abilitata, il dispositivo visualizza la schermata di monitoraggio dell'isolamento predefinita.
NOTA: la verifica automatica non viene avviata.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?