NHA2779004-11

Alarmes standard

Les alarmes standard sont des alarmes à seuils qui surveillent certains comportements, certains événements ou certaines conditions indésirables au sein de votre réseau électrique.

Les alarmes standard offrent un taux de détection égal à la période de mesure 50/60, soit nominalement 1 seconde si la fréquence de l’appareil est configurée conformément à la fréquence système (50 ou 60 Hz).

De nombreuses alarmes standard sont des alarmes triphasées. Des seuils d’alarme sont évalués séparément pour chacune des trois phases, mais le résultat donne une seule alarme. Le seuil d’activation de l’alarme est franchi dès qu’une phase dépasse l’amplitude d’activation pendant la durée spécifiée pour le délai d’activation. L’alarme reste active tant que la condition reste vraie pour au moins une phase. Le seuil de désactivation de l’alarme est franchi lorsque la dernière phase en dépassement retombe en deçà de l’amplitude de désactivation pendant la durée spécifiée pour le délai de désactivation.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?