NHA2779005-11

Menús de la pantalla de configuración

La pantalla de configuración le permite ajustar varios parámetros de configuración.

A continuación se muestra una lista de los parámetros de configuración y los ajustes admitidos.

Menús de configuración de la central de medida

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?