NHA2779004-11

Réinitialisations de l’appareil

Les réinitialisations permettent d’effacer différents paramètres accumulés stockés sur l’appareil et de réinitialiser l’appareil ou ses accessoires.
**reset behaviour must be validated with dev for next PM8xxx project

Les réinitialisations de l’appareil effacent les journaux de données internes de l’appareil et autres informations associées. On effectue généralement des réinitialisations après avoir modifié les paramètres de configuration de base (tels que la fréquence et les réglages TT/TP ou TC), afin d’effacer les données non valides ou obsolètes avant de mettre l’appareil en service.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?