NHA2779004-11

Configuration du port RS-485

L’appareil est configuré en usine avec des paramètres de communication série par défaut que vous devrez sans doute modifier avant de le raccorder au bus RS-485.

L’appareil est configuré en usine avec les paramètres série suivants :

  • Protocole = Modbus RTU

  • Adresse = 1

  • Vitesse de transmission = 19200

  • Parité = Paire

Vous pouvez utiliser un adaptateur (USB vers RS-485 ou RS-232 vers RS-485) pour connecter l’appareil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?