NHA2779005-11

Parámetros de configuración de alarmas digitales

Configure los parámetros de configuración de alarmas digitales según convenga.

Los controles de ION Setup se muestran entre paréntesis.

Valor Opción o intervalo Descripción
Activar Sí (marcada) o No (sin marcar) Este ajuste habilita o deshabilita la alarma.
Prioridad Alta, Media, Baja, Ninguna Este ajuste establece la prioridad de alarmas y las opciones de notificación.
Umbral de activación (Setpoint Pickup) Activ, Desact Utilice este ajuste para controlar el momento de activación de la alarma en función del estado de la entrada digital (Activ o Desact).
Retard tmp activc (Delay) 0 a 999999 Este ajuste especifica el número de segundos durante los cuales la entrada digital debe permanecer en el estado de activación de alarma antes de que se active la alarma.
Retrd tmpo desactvc (Setpoint Dropout Delay) 0 a 999999 Este ajuste especifica el número de segundos durante los cuales la entrada digital no debe permanecer en el estado de activación de alarma antes de que se active la alarma.
Seleccione salidas digitales (Outputs)

Ninguno

Salida digital D1

Salida digital D2

Salida digital D1 y D2

Seleccione la(s) salida(s) digital(es) que desea controlar cuando se active la alarma.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?