NHA2779004-11

Sauvegarde du contenu du journal de données avec ION Setup

Vous pouvez utiliser ION Setup pour sauvegarder le contenu du journal de données.
  1. Lancez ION Setup et ouvrez votre appareil en mode écrans de données (View > Data Screens). Consultez l’aide de ION Setup pour obtenir des instructions.
  2. Double-cliquez sur Data Log #1 pour extraire les enregistrements.
  3. Lorsque tous les enregistrements sont chargés, cliquez avec le bouton droit n’importe où dans l’afficheur et sélectionnez Export CSV dans le menu contextuel pour exporter la totalité du journal de données.
    NOTE: Pour exporter uniquement les enregistrements sélectionnés du journal, cliquez sur le premier enregistrement à exporter, appuyez sur la touche Maj, cliquez sur le dernier enregistrement à exporter, puis sélectionnez Export CSV dans le menu contextuel.
  4. Naviguez jusqu’au dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder le journal de données, puis cliquez sur Save.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?