NHA2779004-11

Test de vérification de la précision

Vous trouverez ci-dessous la procédure type recommandée pour tester la précision de l’appareil. Les ateliers d’entretien des appareils peuvent également utiliser des méthodes de test spécifiques.
DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) adapté et respecter les consignes de sécurité électrique courantes. Consulter la norme NFPA 70E aux États-Unis, la norme CSA Z462 au Canada ou les autres normes locales.
  • Couper toute alimentation de cet appareil et de l’équipement dans lequel il est installé avant de travailler sur ou dans l’équipement.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que l’alimentation est coupée.
  • Ne pas dépasser les valeurs nominales maximales de cet appareil.
  • Vérifiez que la source d’alimentation de l’appareil soit conforme aux spécifications de l’alimentation de votre appareil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Coupez toute alimentation de cet appareil et de l’équipement dans lequel il est installé avant de travailler sur l’appareil ou sur l’équipement.
  2. Utilisez un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vous assurer que l’alimentation est coupée.
  3. Connectez la tension de test et la source de courant à l’appareil de référence ou appareil de vérification. Toutes les entrées de tension de l’appareil testé doivent être connectées en parallèle et toutes les entrées de courant doivent être connectées en série.
    A Compteur de référence ou appareil de vérification
    B Source de tension et de courant de test
    C Appareil testé
  4. Raccordez l’équipement de contrôle utilisé pour le comptage des impulsions de sortie standard à l’aide de l’une des méthodes suivantes :
    Option Description
    Voyant LED à impulsions d’énergie Alignez le capteur de lumière rouge du bras du banc de test standard sur le voyant LED à impulsions d’énergie.
    Sortie à impulsions Raccordez la sortie à impulsions de l’appareil aux connexions de comptage d’impulsions du banc de test.
    NOTE: Pour sélectionner la méthode à utiliser, tenez compte du fait que les voyants LED à impulsions d’énergie et les sorties à impulsions peuvent avoir des limites de fréquence d’impulsions différentes.
  5. Avant d’effectuer le test de vérification, alimentez l’appareil depuis l’équipement de test ; appliquez la tension pendant au moins 30 secondes. Ceci permet la stabilisation des circuits internes de l’appareil.
  6. Configurez les paramètres de l’appareil pour les tests de vérification de la précision.
  7. Selon la méthode sélectionnée pour le comptage des impulsions d’énergie, configurez le voyant LED à impulsions d’énergie ou l’une des sorties à impulsions pour l’émission d’impulsions d’énergie. Réglez la constante d’impulsion d’énergie de l’appareil de façon à le synchroniser avec l’équipement de référence.
  8. Effectuez la vérification de précision sur les points de test. Restez au moins 30 secondes sur chaque point de test afin de permettre au banc de test de lire un nombre suffisant d’impulsions. Prévoyez un temps de repos de 10 secondes entre chaque point de test.

Related links

See Meter settings for verifying accuracy testing for the meter parameters and their settings that must be configured for verifying accuracy testing.

See Calculating number of pulses for instructions on how to calculate the number of pulses required for accuracy verification.

See Percentage error calculation for instructions on how to calculate the percentage error for accuracy verification testing.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?