8536IB1904ZH-04

有效性说明

本指南对所有 TeSys island 配置均有效。本指南中描述的某些功能的可用性取决于所使用的通讯协议和 TeSys island 上安装的物理模块。

有关产品在环境指令(比如 RoHSREACHPEPEOLI)方面的合规性,请访问 www.se.com/green-premium

欲了解有关本指南中描述的物理模块的技术特性,请转至 www.se.com

本指南中提供的技术特性应该与在线内容相同。我们可能会随着时间的推移修改内容以提高清晰性和准确性。如果发现本指南中包含的信息与在线信息之间存在差异,请以在线信息为准。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?