8536IB1904ZH-04

SIL 接口模块

SIL * 的计算值接口模块 (SIM)

架构

SIM

PFH*

PFD*

SFF*

HFT*

MTTFd(年)

DC*

接线类别 1*

2.10 – 10

2.10 – 5

>90%

1

17,459

不相关

接线类别 2

>99%

90%

接线类别 3

>99%

90%

接线类别 4

99%

99%

注: PFD 和 PFH 值的计算如下:
  • 测试间隔 = 20 年

  • MTTR*=MRT*= 24 小时

IEC 61508-2 表 3 和 EN 62061 表 5 中定义的架构要求最高符合 SIL 3 级。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?