8536IB1904ZH-04

安全完整性等级 (SIL)

标准 IEC 61508 为安全功能定义了四个安全完整性等级 (SIL)。

SIL 1 是最低的完整性等级,SIL 4 是最高等级。

危害分析和风险评估是确定所需安全完整性等级的基础。

这用于决定相关功能链是否被视为安全功能,以及它必须涵盖哪种潜在危险。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?