8536IB1904ZH-04

维护计划

维护间隔取决于频率模式。

  • 对于低频模式(每年平均接触器操作循环次数小于 15 次循环/小时),每 12 个月进行一次维护。

  • 对于高频模式(每年平均接触器操作循环次数大于 15 次循环/小时或 136,986 次循环/年),请按照设备估计寿命 1/10 的间隔执行维护。

该设备估计寿命(年)= B10d(= 1,369,863)/年平均接触器操作循环次数

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?