典型的 TeSys™ island 结构
下图显示了由两个 SIL* 安全起动器组组成的 TeSys™ island 的示例。根据用户表达的功能需求使用 TeSys island 数字工具定义阀岛的组成。
SIL 安全起动器组 1:包括一个由两个 SIL 起动器组成的 Avatar:例如,“电机双向 - SIL 停止,接线类别 1/2” avatar (Avatar A1)。实际电机连接到这些 SIL 起动器,并通过现场总线跟踪 avatar 逻辑和来自 PLC 的操作命令。SIL 停止命令来自连接到 SIL 接口模块的紧急停止按钮(接线类别 1),从而使 SIL 起动器断开负载并进入安全状态(接触器打开,电机断电)。
SIL 安全起动器组 2:包括两个 Avatar,例如“开关 - SIL 停止,接线类别 1/2”(Avatar A3)和“电机单向 - SIL 停止,接线类别 1/2”(Avatar A4),每个都由一个 SIL 起动器组成。两个 avatar 都通过现场总线跟踪来自 PLC 的 avatar 逻辑和操作命令。SIL 停止命令来自连接到 SIL 接口模块的外部 Preventa™ XPS 模块(或等效模块),从而使 SIL 起动器断开负载并进入安全状态(接线类别 2)。