接线类别 3
单个故障不会导致安全功能的丧失,在可行的情况下,应在安全功能的下一个需求之时或之前检测到单个故障。
为了满足类别 3 的要求,镜像接触器反馈(镜像进/镜像出)必须由 Preventa XPS 模块(或等效模块)监测,该模块执行 SIL* 起动器镜像接触器的外部诊断监测。如果镜像接触器在停止时未打开,则会阻止 SIL 安全起动器组中的所有 SIL 起动器重新起动。安全相关的传感器元件连接到 Preventa XPS 模块(或等效模块)。Preventa XPS 模块(或等效模块)输出连接到 SIL 接口模块的 SIL-IN / SIL 公共输入。
在间接监测的情况下,组状态的外部监测应查找状态 2 或 4 以确保持续时间长度超过 SIL 停止的起动时间。使用状态信息可阻止 SIL 安全起动器组重新起动。