8536IB1904ZH-04

EN ISO 13849 标准

本欧洲标准规定了控制系统安全相关部件的安全功能和类别的验证过程,包括危险分析、风险评估和测试。ISO 13849-1 中给出了安全功能的描述和类别的要求,其中包括一般设计原则。某些验证要求是通用的,某些要求特定于所使用的技术。EN ISO 13849-2 还规定了通过测试控制系统的安全相关部分进行验证的条件。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?