8536IB1904ZH-04

SIL 停止,停止类别 0,接线类别 2 配置

注: 根据标准 IEC 61508 确定的安全完整性等级。根据标准 ISO 13849 确定的接线类别 2。根据标准 EN/IEC 60204-1 确定的停止类别 0。

示例:电机双向 - SIL 停止,接线类别 1/2 — 停止类别 0,接线类别 2 配置(间接监测)

图例 示例:电机双向 - SIL 停止,接线类别 1/2 — 停止类别 0,接线类别 2 配置(间接监测)

机械联锁

总线耦合器

并联链路

PLC

反向链路

上游电路断路器

紧急停止按钮 (S1)

电源

扁平电缆连接器

输入

SIL 接口模块 (SIM)

起动

Preventa XPS-UAF 模块

扩展

起动按钮 (S2)

   

示例:电机双向 - SIL 停止,接线类别 1/2 — 停止类别 0,接线类别 2 配置(直接监测)

机械联锁

SIL 接口模块 (SIM)

并联链路

安全功能 PLC

反向链路

上游电路断路器

紧急停止按钮 (S1)

数字量输入

扁平电缆连接器

数字量输出

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?