8536IB1904ZH-04

TeSys island 的功能安全

TeSys™ island 提供特定的 Avatar 和物理设备,可根据 EN/IEC 60204-1 构建停止类别 0 和停止类别 1 功能的配置。TeSys avatar 是阀岛上物理模块的数字表示,但 TeSys island 安全功能仅依赖于机电硬件组件。特定的设备为 SIL* 起动器和 SIL 接口模块。另一个重要的概念是 SIL 安全起动器组:一组与一个 SIL 接口模块相关联并遵循相同安全功能的 avatar。阀岛内可能有多个 SIL 安全起动器组。

TeSys island 必须与更广泛的安全相关系统中的其他安全相关元件集成,以帮助确保机器或系统/过程的功能安全。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?