8536IB1904ZH-04

接线类别 2

安全相关的传感器元件连接到 Preventa XPS 模块(或等效模块)。Preventa XPS 模块(或等效模块)输出连接到 SIL* 接口模块的 SIL-IN / SIL 通用输入。

为了满足类别 2 的要求,镜像接触反馈(镜像进/镜像出)必须由 Preventa XPS 模块(或等效模块)监测,该模块执行镜像接触器的外部诊断监测。如果镜像触点在停止时未关闭,则会阻止 SIL 安全起动器组中的所有 SIL 起动器重新起动。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?