8536IB1904ZH-04

低/高频开关架构

本节中的信息可用于确定您是在低频还是高频架构中运行。

SIL * 起动器的机电部分具有 B10d 特征。

可以使用下列公式计算 MTTFd(根据 ISO 13849-1)或 λd(根据 IEC 62061):

MTTFd=B10d/(0,1*Nop)

而 λd=1/MTTFd

Nop:年度操作的平均次数

根据 ISO 13849,机电组件的运行时间限于 T10d(平均时间,直到 10% 的组件危险地失效*)。

因此,SIL 起动器的运行时间限于:

T10d=B10d/Nop

SIL 起动器的 B10d 为 B10d = 1,369,863,假设 T10d 为 10 年,TeSys island SIL 起动器的循环次数限制为 Nop = B10d / T10 = 131,400 /年(或每年平均 15 次循环/小时)。

如果应用要求 Nop 低于该值,则它属于低开关频率类别(可以按原样使用 SIL avatar)。否则,它属于高开关频率类别(其中安全功能必须使用如下所述的专用 SIL avatar 来实现)。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.