硬件容错 (HFT) 和安全故障分数 (SFF)
根据安全相关系统的 SIL * ,IEC 61508 标准要求特定硬件容错 (HFT) 与特定比例的安全故障相关,由安全故障分数 (SFF) 表示。
HFT 是系统执行所需安全功能的能力,不管存在一个还是多个硬件故障。
系统的 SFF 定义为安全故障率与系统总故障率之比。
根据 IEC 61508 标准,系统可达到的最大 SIL 部分取决于系统的 HFT 和 SFF。
这些类型是根据标准指定的,这些标准适用于安全相关元件。
|
SFF |
HFT A 类子系统 |
HFT B 类子系统 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
|
|
< 60% |
SIL 1 |
SIL 2 |
SIL 3 |
— |
SIL 1 |
SIL 2 |
|
60% – < 90% |
SIL 2 |
SIL 3 |
SIL 4 |
SIL 1 |
SIL 2 |
SIL 3 |
|
90% – < 99 % |
SIL 3 |
SIL 4 |
SIL 4 |
SIL 2 |
SIL 3 |
SIL 4 |
|
≥ 99% |
SIL 3 |
SIL 4 |
SIL 4 |
SIL 3 |
SIL 4 |
SIL 4 |