8536IB1904ZH-04

诊断监测

由于根据安全功能的要求立即进行诊断监测,其检测故障并使机器处于非危险状态的总时间应短于到达危险区域的时间。

根据 ISO 13849-2,9.2.3,类别 2:监测设备的 MTTFd * 应大于逻辑 MTTFd 的一半。TeSys island 对诊断监测的 MTTFd 的影响是 MTTFd > 100 年。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?