8536IB1904ZH-04

IEC 61508 标准

标准 IEC 61508 涵盖电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全性。

整个功能链(例如,从传感器通过逻辑处理单元到致动器)被视为一个单元,而不是单个组件。

该功能链必须满足特定安全完整性等级的要求。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?