8536IB1904ZH-04

SIL 停止,停止类别 1,接线类别 3/4 配置

注: 根据标准 IEC 61508 确定的安全完整性等级。根据标准 ISO 13849 确定的接线类别 3/4。根据标准 EN/IEC 60204 确定的停止类别 1。

停止类别 1 被定义为“受控停止,机器执行器可以使用电源来实现停止,然后在停止后断开电源”。

触发紧急停止时,首先将停止命令发送到外部设备(例如,PLC 或驱动器)。以这种方式,该过程以受控方式而不是通过立即断电来停止。在预定义的时间之后,SIL 停止命令被发送到 SIM 以断开相关 SIL 安全起动器组中的 SIL Avatar 上的负载。

对于设置,建议使用 PLC 来确保在 SIL 停止发生之前正确地终止过程。

停止命令可以使用其中一个 PLC 读取的数字量输入直接传递到 PLC 的数字量输入或 TeSys™ island 数字量 I/O 模块 avatar。在接收到停止命令输入时,PLC 通过向目标 TeSys island avatar 发出操作停止命令来启动受控停止。

停止命令,接线类别 3/4

Avatar A1

接线类别 3/4,停止类别 1

SIL 安全起动器组 1

受控停止类别 1 命令

电机

PLC

不受控停止

运行停止命令

示例:电机双向 - SIL 停止,接线类别 3/4 — 停止类别 1,接线类别 3/4 配置

图例 示例:电机双向 - SIL 停止,接线类别 3/4 — 停止类别 1,接线类别 3/4 配置

并联链路

S2 起动按钮

反向链路

输入

电源

起动

扁平电缆连接器

扩展

SIL 接口模块 (SIM)

受控的停止

Preventa XPS-UAF 模块

停止类别 1

紧急停止按钮 (S1)

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?