SIL 停止,停止类别 1,接线类别 2 配置
停止类别 1 被定义为“受控停止,机器执行器可以使用电源来实现停止,然后在停止后断开电源”。
触发紧急停止时,首先将停止命令发送到外部设备(例如,PLC 或驱动器)。以这种方式,该过程以受控方式而不是通过立即断电来停止。在预定义的时间之后,SIL 停止命令随后被发送到 SIM 以断开相关 SIL 安全起动器组中的 SIL Avatar 上的负载。
建议的设置是使用 PLC 来确保在 SIL 停止发生之前正确地停止流程。
停止命令可以使用其中一个 PLC 读取的数字量输入直接传递到 PLC 的数字量输入或 TeSys™ island 数字量 I/O 模块 avatar。在接收到停止命令输入时,PLC 通过向目标 TeSys island avatar 发出操作停止命令来启动受控停止。
图例 示例:电机双向 - SIL 停止,接线类别 1/2 — 停止类别 1,接线类别 2 配置
|
|
机械联锁 |
|
受控的停止 |
|
|
并联链路 |
|
停止类别 1 |
|
|
反向链路 |
|
上游电路断路器 |
|
|
扁平电缆连接器 |
|
PLC |
|
|
SIL 接口模块 (SIM) |
|
总线耦合器 |
|
|
Preventa XPS-UAF 模块 |
|
输入 |
|
|
紧急停止按钮 |
|
起动 |
|
|
S2 起动按钮 |
|
扩展 |
|
|
电源 |