8536IB1904ZH-04

EN/IEC 60204-1 标准

停止类别 0 被定义为“通过立即切断机器执行器的电源而停止的功能(即非受控的停止)”。

停止类别 1 被定义为“受控停止,机器执行器可以使用电源来实现停止,然后在停止后断开电源”。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?