8536IB1904ZH-04

性能等级 (PL)

标准 IEC 13849-1 定义了安全功能的五个性能等级 (PL)。

等级 a 是最低等级,e 是最高等级。

五个等级(a、b、c、d 和 e)对应于每小时危险故障*的平均概率的不同值。

性能等级

每小时危险故障的概率*

e

≥ 10-8 至 < 10-7

d

≥ 10-7 至 < 10-6

c

≥ 10-6 至 < 3 x 10-6

b

≥ 3 x 10-6 至 < 10-5

a

≥ 10-5 至 < 10-4

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?