8536IB1904ZH-04

源自标准的术语

本指南中的技术术语、术语和相应描述通常使用相关标准中的术语或定义。其中,这些标准包括:

  • EN ISO 13849-1:机械安全 - 控制系统的安全相关部件 - 第 1 部分:一般设计原则

  • EN ISO 13849-2:机械安全 - 控制系统的安全相关部件 - 第 2 部分:验证

  • IEC 61508:电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全

  • EN 62061:机械安全 - 与安全相关的电气、电子和可编程电子控制系统的功能安全

  • IEC 61511:功能安全 - 工业生产行业的安全仪表系统

  • EN/IEC 60204-1:机械安全 - 机械电气设备 - 第 1 部分:一般要求

  • IEC 61000-6-7:电磁兼容性 (EMC) - 第 6-7 部分:通用标准 - 用于在工业场所执行安全相关系统(功能安全)功能的设备的抗扰度要求

  • IEC 60664-5:低压系统内设备的绝缘配合 - 第 5 部分:确定间隙和沿面距离等于或小于 2 毫米的综合方法

  • IEC 60947-4-1:低压开关设备和控制装置 - 第 4-1 部分:接触器和电动机起动器 - 机电接触器和电动机起动器

  • IEC 60947-5-1:低压开关设备和控制装置 - 第 5-1 部分:控制电路装置和开关元件 – 机电控制电路装置

  • IEC 60947-7-1:低压开关设备和控制装置 - 第 7-1 部分:辅助设备 - 铜导线的接线端子

  • IEC 60947-7-2:低压开关设备和控制装置 - 第 7-2 部分:辅助设备 – 铜导线用保护导体端子块

  • EN 50205:带有强制导向(机械连接)触点的继电器

  • IEC TR 62380:可靠性数据手册 - 电子元件、PCB 和设备可靠性预测的通用模型

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?