SIL 起动器接触器状态
通过 SIM 镜像进/出连接报告属于 SIL 安全起动器组的 SIL* 起动器的状态。这样将可实现接线类别 2* 架构,其中镜像接触器连接到 Preventa XPS 模块(或等效模块)。这些配置通过机械连接的接触元件提供机电设备的直接监控功能,诊断覆盖率高达 99%。参见 EN ISO 13849-1,表 E.1 - 诊断覆盖率 (DC) 的估计值。
SIL 起动器接触器状态
|
SIL 安全起动器组状态 |
镜像进/出状态 |
|---|---|
|
所有 SIL 起动器都是开启的 |
镜像进/出触点已闭合 |
|
至少有一个 SIL 起动器关闭 |
镜像进/出触点已开启 |
|
TeSys island 未通电或安全功能检测到故障 |
镜像进/出触点已开启 |